欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:防爆手电筒CC-4452型,这个手电筒是有光晕的,照不清楚,这个是怎么调节光晕的?

提问时间:2026-04-02

2070 浏览

全部回答(1个)

没有调节光晕的功能。 手电筒分为三个档 可以分为 近光,远光,和闪烁,近光 光圈小和远光光圈大,可以根据需要调节,就一个按键 手电筒,按一下一个档位

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜