铰链
隐藏铰链HGT-257有螺栓的另一侧是怎么固定的?
问:隐藏铰链HGT-257有螺栓的另一侧是怎么固定的?
工厂自动化零件
铰链
允际 TAI SAM
用法/操作
提问时间:2026-03-01
1551
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
另外一端需要焊接,只有这种固定方式
发表时间: 2026-03-01
有用
相关商品
合页 隐藏式/HGT-257
上一问题:
型号FLOK100踩下踏板后成锁紧状态,制动件中的弹簧大概可以产生多少的力
下一问题:
支座组件固定端 EK5,轴承内径和外径公差是多少?
猜你想搜
MWS-T0752用M4的螺栓固定,那么两个螺栓之间的安装距离是多少
螺栓固定型方形凹模如何拆装?
HS·边缘齿面压块(HSE)应该使用什么样的螺栓固定?
LHP系列带孔型衬垫用层合板可使用哪种型号的螺栓固定?
螺栓B0890420这个螺栓的头部厚度是多少?这个螺栓的内六角孔是多大的?
自润滑滑板是否赠送配套螺栓?螺栓等级是多少?