导磁器/脱磁器
54810-220和34092-22脱磁器头部是否有消磁功能区域?
问:54810-220和34092-22脱磁器头部是否有消磁功能区域?
生产加工用品
导磁器/脱磁器
精展 GINCHAN
性能/特征
提问时间:2026-04-02
1662
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
顶端没有脱磁功能
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
棒型脱磁器
上一问题:
自动滑台型号ZLMB68-N,如下问题: 1.此滑台电机与台面的传动方式是什么,相关传动零件有哪些种类,这些传动零件的大致材质类别和表面处理有哪些,使用工况的合适与否(轻度耐腐蚀需求)。 2.目录P1718,对应电缆线是否有 长度 20M的 ,如果没有,是否可以自己切断并加长此线缆。 3.目录P1718 ,时序图,产品的机械挡块的运动方式、方向和精度是怎样的,初始位置在哪里,如何判断和归位。
下一问题:
AM-1000MM-10M这款胶垫防静电参数是多少?
猜你想搜
电磁铁kr-t101a-6/24控制KE-4B通电得磁之后如果需要消磁是否可以立即消磁还是需要有几秒的间隔?
安全光幕的保护区域宽度是指什么?
磁力表座对于放置区域是否有要求?一定需要金属面吗?
TIME2601FN;TIME2601F1;TIME2601N1检测头部头部尺寸
电磁铁KE-2B断电后是否有磁力残留?如果有过多久可以消磁。
4112704和4112712的头部卡爪的长度分别是多少?