欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:开关8F1011-Z、8F1061-Z 尺寸图纸的1/4-40HTD尺寸,是多大的螺纹规格,以及开多大的孔固定

提问时间:2026-04-02

2583 浏览

全部回答(1个)

不是HTD,是1/4-40THD(THD就是英文thread螺纹的简称),1/4-40就是1/4寸的英制螺纹,牙距是25.4/40。 所以开孔尺寸在6.5mm即可。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜