欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:如何在PCWORX5中设置ILC控制器的IP地址?

提问时间:2021-09-03

2198 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

在 PCWORX 5 软件中,可以非常方便地采用 BootP 协议来设置一台新的ILC1xx/3xx 控制器的 IP 地址,而不再需要 Factory Manager 软件。方法如下:1. 在“附加”菜单下,点击“BootP/SNMP/TFTP”,选中“BootP 服务器正在工作中”。2. 在 ILC3xx 控制器的“设备细节”-“IP 设置”中,输入控制器的 MAC 地址,要设置的 IP 地址、子网掩码和网关地址。3. 在 ILC3xx 控制器的“设备细节”-“扩展设置”中,点击“使用 BootP 服务器”。4. 通过网线将 ILC 控制器连接到计算机,ILC 控制器重新上电。5. BootP 执行结果可查看“消息窗口”。ILC 控制器启动完成后,可转到“设备细节”-“通信”中进行测试。此方法操作非常简单,但 PCWORX 版本须在 5.0 以上。

发表时间: 2021-08-31

有用

相关商品

Inline控制器

Inline控制器

猜你想搜