欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:HVF-75N是否可以调速

提问时间:2026-04-02

1634 浏览

全部回答(1个)

可以调速,有调速开关: 转速(RPM):750/850/910 ; 风量(m3/min):214/270/302 ; 噪音(Db):58/67/68 ; 功率:175/195/240KW

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜