欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:电磁碰锁LE-51,尺寸图中的6-M4的螺纹孔的深度是多少?

提问时间:2026-04-03

2222 浏览

全部回答(1个)

开孔是1.6mm板材上开的通孔,中间为中空,两边贯穿。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜