欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:CC-2417-01离子风机有效范围是多少

提问时间:2026-04-03

2702 浏览

全部回答(1个)

建议在风扇以最大风量2.4m³/min的情况下在离风扇15cm处吹的有效范围是400mm×1500mm

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜