欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:为什么机械设备、金属配件和出口产品在使用WD-40防锈润滑剂后不易生锈?

提问时间:2021-09-03

3292 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

WD-40防锈剂与金属表面有极强的亲和力,而且渗透性极强,能够渗透到金属毛细孔内部,将湿气和水份排除,形成一层仅0.0025-0.0076毫米的致密保护膜,以隔绝湿气和空气,达到长期防锈效果。因此WD-40能够由内而外地防止金属制品的锈蚀,可以广泛应用于精密配件、五金工具、机械配件、模具、工作母机。

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜