直线轴承
LMUMF10和SLMUS8直线轴承的保持器材质?
问:LMUMF10和SLMUS8直线轴承的保持器材质?
工厂自动化零件
直线轴承
米思米 MISUMI
材质
提问时间:2026-04-03
2090
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
滚珠材质是SUS440C,带有磁性。SUS304是不带磁性的。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
直线轴承 单衬型
上一问题:
HXUBNK8-2六角螺栓磁铁 日文样本上图纸4号件有一个SUS430材质的盖板,请问这个盖板是怎么固定的,是铆接的还是黏胶黏上去的?还是其他方式固定的,会松动么?日本官网链接;https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300264540
下一问题:
QUICK431 是否可以测量无线静电手环储存的静电,另是否可以检测出静电手环处于失效状态。
猜你想搜
LM20LUU保持器材质是什么
直线轴承有什么特点?
直线轴承是否可以旋转
直线轴承是否可以旋转?
直线轴承使用用途是什么?
直线轴承如何定期维护?