欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:SC2000A单臂吊ABCDE尺寸分别代表什么?这个单臂吊最多可以把货物吊到多高?最大能吊多大的物件?人如何操作控制吊装高度?

提问时间:2026-04-03

4241 浏览

全部回答(1个)

SC2000A吊臂为三挡可调,每档承重不同,分别是P1:2000KG,P2:1700KG,P3:1500KG,F为吊钩离地高度2490mm; 产品使用的是快起升油缸,靠按压液压杆来控制产品上升问题

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜