欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:MCLN6千分尺中图纸左侧轴11的长度是否是零点位置,实际行程是否为11±6.5

提问时间:2026-04-03

2512 浏览

全部回答(1个)

左侧轴11的长度时(即千分尺刻度在6.5位置)为原点位置,它可以通过千分尺旋钮往左旋转+6.5mm,也可往右旋转-6.5mm,总共实际可调节行程13mm。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜