电磁铁
电磁铁kr-t101a-6/24控制KE-4B通电得磁之后如果需要消磁是否可以立...
问:电磁铁kr-t101a-6/24控制KE-4B通电得磁之后如果需要消磁是否可以立即消磁还是需要有几秒的间隔?
工厂自动化零件
电磁铁
KANETEC
提问时间:2026-04-03
1807
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
断电后磁性会有残留,一般5秒内磁性会消失。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
电磁座 KE型 永电磁座
上一问题:
传感器C-MPXSC-2-12S螺距多少?
下一问题:
基恩士PLC线束 型号GPP-K35Y和GPP-K38Y有什么区别,写的分别针对模块的L侧和H侧,这两根线是否有什么不一样的地方?
猜你想搜
电磁铁KE-2B断电后是否有磁力残留?如果有过多久可以消磁。
KE-2B 电磁铁通电是ON还是OFF?
电磁铁KE-3B 直接连接DC24V电源是否可以直接使用?
54810-220和34092-22脱磁器头部是否有消磁功能区域?
KE-3B系列永磁座和电磁座的区别是什么
KE-1B电磁座,两根红线,DC6V,是否有正负极之分。