欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:61303-H这个安全绳多长?负重多少?

提问时间:2026-04-03

1910 浏览

全部回答(1个)

有一根1.8m长,直径11mm的系绳和一个直径25mm的安全钩 负重:此安全背带符合国家标准《安全带》GB6095-2009适用于100KG以下人群。

发表时间: 2026-04-03

有用

下一问题: A-5000-4161是什么?

猜你想搜