PLC
DVP16ES200T,如下: 1、是否带模拟输入; 2、是否带伺服控制。
问:DVP16ES200T,如下: 1、是否带模拟输入; 2、是否带伺服控制。
工厂自动化零件
PLC
台达 DELTA
基础/原理
提问时间:2026-04-03
1994
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
1、无模拟量输入和输出 2、有2个高速脉冲口,可以发脉冲控制伺服
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
PLC 台达
上一问题:
DP-001的重复精度单位,F.S.和digits,分别是什么意思。
下一问题:
ENZR-R的ON/OFF端子以及故障端子分别接受NPN还是PNP的信号
猜你想搜
LEDVC190-W该型号这个带调光功能的 是通过什么方式控制的?
1-6139-11是否带接头,带的话接头是什么尺寸的
位置/速度控制类电动机:步进电动机和伺服电动机的一般系统构成?
带先导式单向阀速度控制阀如何在平衡控制回路中使用?
不带感应的油缸能否改成带磁的?
螺母HNTT5,这款型号后面带-5和不带-5的区别是什么?