欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:RXM系列继电器基座里,优化型混合型分离型分别是什么意思?插接件口有无指的是哪个接插口?

提问时间:2026-04-03

2419 浏览

全部回答(1个)

优化型:最大通过电流7A,不能加保护模块。 混合型:最大通过电流10A,接线端子可以同时接线圈和触点,能加保护模块。 分离型:最大通过电流12A,接线端子只可以接线圈或触点,能加保护模块。 插件接口是指是否能插保护模块

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜