欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:东历电机MTN560-402,对应的减速机型号是 5TNGN-5K: 1、电机、减速机和外接部件,是否只用4个螺栓,即每个螺栓通过这三样部件来最终固定的? 2、5TNGN-5K标注输出轴是斜齿轴,是不是即带键槽,又有斜齿?

提问时间:2026-04-03

1992 浏览

全部回答(1个)

1.电机和减速机都是通孔,买减速机会附带四个长螺栓和螺帽,直接穿过安装板减速机和电机,再用螺帽把三个件锁住即可保持固定。 2.斜齿轴指的不是输出轴是电机的输入轴,需要和电机的输出轴配套才可以正常使用,至于减速机的输出端以图纸为准

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜