欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:脚轮调整块NFJNS16-75的底部圆盘是实心还是空心的?承载力可以达到5.9KN,产品重量只有287克,如果是空心是否可以打孔使用?

提问时间:2026-04-03

1238 浏览

全部回答(1个)

是有空间的,并且不保证能打孔没问题,建议不要打孔使用

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜