欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:静电离子棒KE-36X的耗气量(m³/min)是多少?

提问时间:2026-04-03

3399 浏览

全部回答(1个)

36X有4个气孔,36X在0.3公斤的气压下每分钟流量是21.6升,而且流量还跟压缩空气流速有很大关系,都只是估算值,只要满足此离子风棒的压缩空气范围0.01MPA-0.5MPA之间即可,但是压力低会影响除静电的效果。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜