欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:扫码器3320G-EIO/RS232上裸露出来的线是干什么用的,怎么连接,能接USB吗?

提问时间:2026-04-03

3443 浏览

全部回答(1个)

这个线头是预留给EIO触发功能的接口,可以接外部的触发器,如果无需使用触发功能,不用管这个接口,可以使用绝缘胶带包一下。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜