欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:自动测角仪滚珠丝杠式,GMPBWG系列: 1.通用规格这一表格中的旋转中心摆动精度是哪里的精度 2.该表格中的分辨率(脉冲)是指电机还是指台面主体的

提问时间:2026-04-03

2466 浏览

全部回答(1个)

1.旋转中心摆动精度→测角仪台面旋转时,理论上是以一个固定的圆为轨迹旋转的,但是每旋转到一个角度都存在误差,所以这个理论上的圆就不一定是理想圆,会随着角度移动,圆的圆心也会变动,.旋转中心摆动精度就是指圆心的精度可以控制在0.01mm以内。 2.是马达电机的分辨率。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜