欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:NKXZ12目录尺寸图中的注意点“请将轴向额定静载荷的1%作为预压施加后使用是指什么意思?

提问时间:2026-04-03

3952 浏览

全部回答(1个)

预压的目的是使得滚动体和内、外圈之间产生一定量的预变形,以保持内、外圈处于压紧状态。 提高刚性,减少振动与噪音。目录上给的轴公差是k6,已经是紧配合,包括轴承座安装孔也是K6同样是紧配合,这样装入后内圈已经会产生一个内部的应力,实现预压。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜