欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:热敏式风速仪,DT-8880,在USB插口边上有个圆口的插口处,标注:DC 9V的2脚插头,是不是用来直接给电池充电?

提问时间:2026-04-03

1637 浏览

全部回答(1个)

标注为DC 9V的2脚的插头是连接标配电源线直接使用,不是直接给电池充电用的,标配的电池不是充电电池

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜