螺栓/螺钉/螺丝
NBK的螺栓SNSS-M4X8-MO使用温度是多少度?
问:NBK的螺栓SNSS-M4X8-MO使用温度是多少度?
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
螺栓/螺钉/螺丝
锅屋 NBK
温度
提问时间:2026-04-02
1610
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
使用温度100度。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
内六角螺栓(二硫化钼涂层)_SNSS-MO
上一问题:
DHSTM57-1.8-S-51-4-2.8电机驱动器部的两个开关是做什么用的?
下一问题:
SDH-1502G的工作台的尺寸长宽高是多少?
猜你想搜
SNSS-M1.6X3该款螺栓螺距是多少?
记号笔MO-150-MC-BL,颜色是深蓝色的还是浅蓝色的?
带柄砂轮MO-460P尖锐型具体是什么形状的?是否有示意图?
使用温度范围
环境换金温度和使用流体温度有限制吗?
螺栓B0890420这个螺栓的头部厚度是多少?这个螺栓的内六角孔是多大的?