欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:小型管接头M系列螺纹接头,M3螺纹拧入时,力矩和圈数是否有限制?

提问时间:2021-09-03

3121 浏览

全部回答(1个)

米思米官方回答

M3和M5螺纹部拧入时,用手拧入后,再用工具拧入1/4圈。拧入力矩过大会导致破损而漏气,紧固力矩约为1~1.5N·m

发表时间: 2021-08-31

有用

猜你想搜