欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:静电消除器KE-60X的材质、功率、寿命分别是多少?

提问时间:2026-04-02

2965 浏览

全部回答(1个)

外壳材质ABS,针为钨合金,15瓦功率,使用寿命2W个小时。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜