欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:单轴组件KUHC1505-580-150这个型号的导轨和丝杠上的油嘴参数是什么?

提问时间:2026-04-03

1785 浏览

全部回答(1个)

丝杠处无油嘴,只有注油孔,规格M6×P1.0 直线导轨滑块处:螺纹孔规格M5×P0.8,头部Φ6mm。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜