欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:LY4N-J DC24是否可以替代LY4N-D2 DC24?

提问时间:2026-04-03

2320 浏览

全部回答(1个)

可以替代,只是外壳材质不同,白色透明和蓝色透明。 LY与LYJ的区别只在于两者外壳材质不同,2009年4月开始以LY-J的型号替换LYJ,两者的区别只在于型号,所以LY/LYJ/LY-J可替换适用。两者底座相同。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜