欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:伺服电池型号MR-J3BAT 电压,电流,多少毫安的?生产日期可以按需求年份对应购买吗?

提问时间:2026-04-03

2799 浏览

全部回答(1个)

MR-J3BAT,电压3.6V,容量2000mAh(表示如果工作电流是20mA时可以放电100小时),生产日期无法保证(贮存时间一般10年,使用时间5年左右,所以客户无需考虑这个参数),产品为日本进口。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜