欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:90501世达拉铆枪是否可以拉MKB-GB12618-5X10A(250)的铆钉?

提问时间:2026-04-02

2276 浏览

全部回答(1个)

MKB-GB12618-5X10A(250)铆钉尺寸最大到5.09mm,90501最大拉铆咀尺寸是4.8mm,所以不能使用,若铆钉尺寸确认的话,可推荐使用90502这个型号的拉铆枪。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜