欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:SSUTP10A-320-SC30这款钢管耐压是多少?

提问时间:2026-04-02

1798 浏览

全部回答(1个)

钢管本身可以耐压很高,钢管要配合接头使用,所以一般是看接头部分的耐压值,如果选择的是耐高压的接头,可以做到20.6MPa,低压接头2MPa,中压接头6.9MPa. 在目录2541页。https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/digitalcatalog.html?page_num=2541

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜