欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:防震橡胶座DBGONA的使用寿命和更换周期是多少?

提问时间:2026-04-02

2328 浏览

全部回答(1个)

使用寿命只能参考,一般环境(室温25℃左右),使用荷载70%以内更换周期大概为6-8个月。由于实际情况复杂无法直接给与回复。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜