欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:LE-33-23电磁锁连续通电10小时是否可以?

提问时间:2026-04-02

3197 浏览

全部回答(1个)

电磁锁连续通电的话温度差不多会达到70度,所以使用环境周围不要超过40度。另外请注意采取通风对策,使用导热性强的安装板。如果能满足这些条件的话,通电时间是没有限制的。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜