分线盒
M8-12K3P-B-5对插的连接器型号是什么?
问:M8-12K3P-B-5对插的连接器型号是什么?
接线
分线盒
米思米 MISUMI
配件/配套
提问时间:2026-04-02
1543
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
M/M8A-P3
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
PNP总线分线盒 M8/PNP型/带线缆现场接线
上一问题:
KF-10AW这型号的功率是多少?输入电流是多少?
下一问题:
PDR20,PDR25,PDR30三款轴承组件安装注油嘴的螺纹分别是多少,牙距是多少?
猜你想搜
M8-8K3P-B-3是PNP的还是NPN的?
HDR-EC26LFDTG2-SLD+ 和这个对插的连接器是什么型号的?
M8连接器是如何接线的?
M8-8K3P-M23,配套的插头线束是FNMM23-S19P10-B-3,是否有单独插头的型号出售
触头用170359-1替换170364-1,确认下是否可以,对手连接器现在使用的是172336-1 另外不同型号前端对插部分尺寸是否一样?
连接器D/MS3102A24-28P-RG的RG是什么意思?可以和MMS3108B-24-28-S对插吗?