欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:PH计CC-4178-01该型号产品是否有附带矫正时用的PHE,如不附带是否有相关推荐。2如何矫正

提问时间:2026-04-02

1664 浏览

全部回答(1个)

这款产品是附带校正用的PH溶液的,分别是4.00 7.00 各50ml。 校正方法可以参见随产品一起的说明书,均有详细记载。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜