欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:XMPG730-L-MS-N滑台配套的电缆和驱动器型号是多少?和普通的滑台一样用MSDR24-C系列的吗?线缆也是用普通的MSCB2B就可以了吗? 另外这个型号如果把MS改成PA或者QA,是否就不需要另外配驱动器了?

提问时间:2026-04-03

2075 浏览

全部回答(1个)

XMPG730-L-MS-N滑台是配的MSDR24-C和相应的电缆。 PA或者QA是属于全闭环型步进马达(类似伺服),自带编码器,所以只能配原厂的驱动器(附带),不能配MSDR24-C。 中国官网显示QN、TN,网页错误,已走网页错误升级表格。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜