手套
202011是8号的还是9号的
问:202011是8号的还是9号的
个人防护/安全防护/办公用品
手套
代尔塔 DELTAPLUS
尺寸
提问时间:2026-04-02
1040
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
厂家发货是8和9随机发货的,以实物为准
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
防割手套
上一问题:
直线导轨SX2RLZ42-1900的替代产品是什么?
下一问题:
4V100系列亚德客气缸,如需断电保持气压和位置的状态,是选择二位单电控还是双电控还是三位双电控?
猜你想搜
是否有派特莱IO-Link 信号灯操作手册是否可以提供
XAL涂层硬质合金平头型立铣刀XAL-EM4R7这种铣刀能洗硬度多少的?
CHEH60-U的链条是多少米的?
C2052-1R-80这款链条配套的接头是哪个型号?
SRR3616和SSRR3640有什么区别?
米思米的微型直线导轨只买滑块可以吗?