软管
HOSYRW6-1.5-LD-RD和HOSYRW6C-1.5-LD-RD,这两个...
问:HOSYRW6-1.5-LD-RD和HOSYRW6C-1.5-LD-RD,这两个型号是一样的吗?
工厂自动化零件
软管
米思米 MISUMI
选型
型号确认
提问时间:2026-04-02
2822
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
一样的,只是原先产品表层是橡胶包覆,新产品是合成布包覆。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
液压用橡胶软管
上一问题:
EIT-0520-10胶带耐温是多少?
下一问题:
HPU-120AL是什么材质的?
猜你想搜
液压用橡胶软管HOSYR6-10-LD-RD推荐用HOSYR6C-10-LD-RD替代,型号中多一个C,两个型号的规格差异是什么?
联轴器型号CPJC40-RD-14-14,但是收到的实物包含两个型号MJT-40C-14-HUB和MJ-40-RD-SLV,CPJC40-RD-14-14是不是由MJT-40C-14-HUB和MJ-40-RD-SLV组成的?
HOSYRS6-0.4-LA-RD这个型号的管,外径是多少?
肘夹C-LD-12050安装座的4个孔是多大的?
电源型号RD-85A使用时有输出断断续续的故障怎么解决?
模架用滑动导柱组件 -装卸型-RD,RZ,RF,RFZ这四款有什么区别?