面屏支架
型号 DPAM-C2-HW10S-6 的支架和型号 VG2233SHH 的产品。...
问:型号 DPAM-C2-HW10S-6 的支架和型号 VG2233SHH 的产品。两者安装孔位是否搭配?
控制/电子元件
面屏支架
米思米 MISUMI
配件/配套
提问时间:2026-04-03
1418
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以配套使用
发表时间: 2026-04-03
有用
上一问题:
网线具体耐弯折次数是多少?
下一问题:
圆皮带是否耐酒精?
猜你想搜
RTM-15X90-L-C2的安装支架型号是什么?
SS5Y5-20-07上用的孔位盖板型号是什么?
LED灯LEDSP350-W支架型号是多少?
氮气弹簧FGSB15050A的支架是什么型号的?
1、DPAM-HMS-S1-R是否带有固定的柱子 2、DPAM-HM-TJ用的附件是否附带在DPAM-HM-TJ-R这个型号中?
ST1-9AD1201H12安装孔位具体尺寸