欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:MCHSR12-100-V220-W700-M300该型号加热器是否有700w的?

提问时间:2026-04-03

1991 浏览

全部回答(1个)

根据公式2≤W/cm2≤15 W/cm2=W/{Dπ(L-15)/100} 计算得出W=700时的加热器长度至少140以上。 所以正确型号至少是MCHSR12-140-V220-W700-M300

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜