信号灯
MG-302BQ-RYG(FB198)和MG-302BQ-RYG(FB249)什...
问:MG-302BQ-RYG(FB198)和MG-302BQ-RYG(FB249)什么区别
控制/电子元件
信号灯
派特莱 PATLITE
测评
提问时间:2026-04-02
2071
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
两个型号为同一产品,198为老型号,249为新型号,仅型号区别
发表时间: 2026-04-02
有用
上一问题:
MCHSR12-100-V220-W700-M300该型号加热器是否有700w的?
下一问题:
MISUMI售卖的齿轮齿条一般使用温度是多少?
猜你想搜
多层信号灯MST-MG-302BQ-S的音量多少分贝?
LE-302P-RYG规格是多少?
信号灯LCE-302W-RYG是否有替代型号?
LR4-302PJNW-RYG 总高度是否可调,能否调到300左右?
信号灯LR4-302LJBW-RYG蜂鸣器声音是否可以调节?
MST-MG-302系列的信号灯能否通过上位机控制?是NPN还是是PNP的?