撑杆
撑杆STYC的承载力是多少?
问:撑杆STYC的承载力是多少?
工厂自动化零件
撑杆
米思米 MISUMI
负载
提问时间:2026-04-03
2400
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
最大负载为41.8kgf/根。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
带固定机构型撑杆
上一问题:
R1238L24BPLB-7风扇的输出风量是多少?
下一问题:
风扇R8038H12BPLB-7在多少湿度下可以正常使用?
猜你想搜
撑杆STYF系列可以和STYC系列一样在水平场合使用吗
撑杆通常用在哪些行业?
TS51L撑杆两端固定位置是否可以旋转?
撑杆B-38-1-L的开合角度和负载是多少?
STYRL150该型号撑杆能够承受的负载是多少?
双轴气缸CDR32-150-SB2的轴杆完全伸出时的侧向承载力(径向力)是多少?