风扇
风扇R8038H12BPLB-7在多少湿度下可以正常使用?
问:风扇R8038H12BPLB-7在多少湿度下可以正常使用?
控制/电子元件
风扇
米思米 MISUMI
温度
提问时间:2026-04-02
1819
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
95%湿度中性环境内可以使用。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
DC散热风扇 方形 标准型
上一问题:
撑杆STYC的承载力是多少?
下一问题:
光电传感器E3Z-T66A 是否带导线?
猜你想搜
关于风扇的工作环境湿度多少以下可以正常使用?
风扇型号确认
加装风扇过滤网有什么必要么?
给风扇安装过滤网或防护罩后,是否会影响风扇的散热能力?
DC风扇 方形 防水型的工作环境湿度。多少湿度以下可以正常使用?
风扇DF750-T-CM的可调整范围是多少?