欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:FFU风机CC-4300-01的安装尺寸和吹风口的尺寸有吗?

提问时间:2026-03-10

1831 浏览

全部回答(1个)

图纸尺寸为 575×575×270;通风口尺寸 直径是255mm。

发表时间: 2026-03-10

有用

猜你想搜