工作台
工作台SFH-1800D和后挂板G-18是否可以配合使用?
问:工作台SFH-1800D和后挂板G-18是否可以配合使用?
捆包/物流保管用品
工作台
信高 XINGO
配件/配套
提问时间:2026-04-02
2434
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
两个型号可以配套使用。
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
重型标准工作台(底部配搁板)
上一问题:
此链接中https://cn.c.misumi.com.cn/book/sh2_2018_msm_fa_01/digitalcatalog.html?page_num=2825滚珠丝杠选型负载作用点间距和支撑间距这两个间距怎么理解?
下一问题:
铰链FHD-B1-133-K: 1、是否是自复式的,即可以自己回位? 2、额定扭矩是否表示可以承受的最大扭矩?
猜你想搜
工作台SFH-1500D底板的高度是多少?
工作台SFH-1500G\SFH-1800G\SFH-2100G的规格尺寸是多少
工作台SFH-2100D桌面材质及厚度?要在上面安装70845这个型号的重型方钢台虎钳,能否安装?
工作台SFH-1504G和SDH-1502G的尺寸信息和两者的差别。
重型标准工作台SFH系列的台面是什么材质的?
端板D-ST2.5是否配合端子st2.5使用 端板D-ST6-TWIN是否配合ST6使用