V型导轨
V型导轨90度型衬套BVGBS3-C的D公差是多少?
问:V型导轨90度型衬套BVGBS3-C的D公差是多少?
工厂自动化零件
V型导轨
米思米 MISUMI
精度/公差
提问时间:2026-04-02
1718
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
0~ -0.01mm
发表时间: 2026-04-02
有用
相关商品
V型导轨90度型衬套
上一问题:
PLC,FX2NC-32EYT与FX2NC-32EX输入输出是NPN还是PNP的?
下一问题:
V型导轨BVGBS3-C,的长度L和e1两个尺寸的公差是多少?
猜你想搜
V型导轨BVGBS3-C,的长度L和e1两个尺寸的公差是多少?
检具除了CDRG粘接型D形衬套以外,还有其他D形衬套吗?
衬套型卸料螺栓的长度公差过大不能满足需求,是否有其他公差?
粘接型D形衬套装配后是否需要粘胶水?
检具除了直筒压入型衬套以外,还有其他压入型衬套吗?
检具除了带肩压入型衬套以外,还有其他压入型衬套吗?