导柱组件
滚针导柱组件RMBL最大的使用速度是多少?
问:滚针导柱组件RMBL最大的使用速度是多少?
冲压模具用零件
导柱组件
米思米 MISUMI
频率
速度
提问时间:2026-04-03
1624
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
可以达到每分钟2000次的冲次。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
高精度滚针型导柱
上一问题:
电源适配器GST18A12-P1J和电源CCC-3PS-C13-2是否可以匹配?
下一问题:
合页C-HHSZB75里面的轴承也是不锈钢材质的吗
猜你想搜
输送机的速度一般是多少?
输送机的速度一般是多少?
模架用滚针导柱组件中,滚针和滚珠哪种更适合高速的工况。
高精度滚针型导柱RMBL和RMSL的重复精度是多少?
PHSC10关节轴承是否有最大的运行速度
C-MACAT0806N的力和速度确认。