欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:金刚石导丝嘴CWDGSD-102-0.2和CWDGSD-102-0.25这2个型号的0.2和0.25参数的公差?

提问时间:2026-04-02

1702 浏览

全部回答(1个)

一般导丝嘴口径的公差比线径大个5个μ左右。例如,电极丝线径0.25mm的话,导丝嘴口径的公差会在0.255mm左右。

发表时间: 2026-04-02

有用

猜你想搜