刀柄
刀柄C20M-ER16-100是否附带紧固环?
问:刀柄C20M-ER16-100是否附带紧固环?
生产加工用品
刀柄
米思米 MISUMI
配件/配套
包装/数量
提问时间:2026-04-03
1603
浏览
分享
QQ
微博
链接
微信分享
全部回答(1个)
不附带紧固环,需要单独购买。
发表时间: 2026-04-03
有用
相关商品
刀柄 直柄ER刀柄(小径弹簧夹头) ER・先端小径型
上一问题:
O型圈C-ORP18这款是棕色还是黑色的?
下一问题:
调压阀RVU4-4带逆止阀型是什么意思?是不是带反向保压功能?
猜你想搜
刀柄C20-ER20-150自带紧固环吗?
刀柄BT50-ER40-150、紧固环AWCN-40是否和拉钉P50TAW-45可以配套使用?他们之间的配套关系是不是1:1:1?
转舌锁C-288-KEYED-ALIKE是否附带空转环?
什么是静电环?
刀柄BT30-APU08-080是三爪的吗?
重载用平合页B-1应当使用哪种烧结环?