欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术问答
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

问:风扇DF750-T-CM的可调整范围是多少?

提问时间:2026-04-03

2375 浏览

全部回答(1个)

DF750-T-CM,左右各摇头幅度85°,可以向上向下调节各7°;也可以升降,升降范围是40mm。

发表时间: 2026-04-03

有用

猜你想搜